{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
EcoStruxure Automation Expert: Was ist beim Einsatz des VW3A3530D dPAC Moduls in den Frequenzumrichtern ATV340/600/900 hinsichtlich Montage und Netzwerk-/Feldbusanbindung zu beachten?

Das ATV dPAC Modul wird in Slot A = Communication Board Slot gesteckt. Daher kann bei Verwendung der EAE kein weiteres Netzwerk hinzugefügt werden.

ATV340:

222


HINWEIS
Wird der ATV340 mit EAE eingesetzt, ist bis zur Baugröße von 22KW die Version ohne E am Ende der Artikelnummer zu bestellen. Beim ATV340 mit E ist anstelle eines freien Kommunikationskartensteckplatzes eine feste Netzwerkkarte eingebaut. In diese muss die EAE ATV dPAC Karte eingebaut werden. Daher ist die E-Version nicht für den Einsatz mit EAE geeignet. Ab 22KW wird das ATV Prozessgehäuse verwendet.

ATV Prozess (600/900):

333



Hinweis zum Anschluss externer Teilnehmer mit EAE
Das ATV dPAC Modul ist ein Modbus TCP Client, so dass bis zu 16 Modbus TCP Slaves angeschlossen werden können.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: