{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
EAE: Welche zusätzlichen EA/Encodermodule können neben der EcoStruxure Automation Expert ATV dPAC Karte in die Altivar Umrichter eingebaut werden?

Die Altivar Frequenzumrichter der Serien ATV340/600 und 900 können mit der SPS dPAC VW3A3530D ausgerüstet werden. Diese wird mit der Software EcoStruxure Automation Expert programmiert.

Diese Karte wird in den Steckplatz A des Umrichters gesteckt. In den Steckplatz B kann je nach Umrichtertyp eine IO-Karte und/oder eine Encoderkarte gesteckt werden. Der Steckplatz C kann nur im ATV340 verwendet werden (Ausnahme: Artikelnummer ATV340...E).

123

Die IO-Karten können zusätzlich zu den ATV-internen IOs als Peripherie in der dPAC SPS verwendet werden.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: