Es wird den Kunden nicht empfohlen, das Steuermodul der Giga-Schütze im Feld gegen ein anderes Spannungssteuermodul auszutauschen.
Wenn ein Steuermodul separat bestellt wird, ist die Modellnummer des Steuermoduls nur in der linken oberen Ecke des Steuermoduls ersichtlich, während ein neues Schütz hier die vollständige Modellnummer des Schützes anzeigt. Unter der oberen rechten Klemme befindet sich eine sehr kleine Markierung für den Spannungsbereich. Diese Spannungsbereichskennzeichnung kann leicht übersehen werden.
Normalerweise scannen die Kunden den QR-Code auf der Vorderseite des Schützes, der die vollständige Referenz der Schütze anzeigt. Es kann der QR-Code nicht ersetzen werden, auch wenn der Kunde das Steuermodul ausgetauscht hat.
Auf dem Leistungsschild an der Seite der Schütze ist auch die vollständige Schütz- Modellnummer angegeben, die nicht ersetzt werden kann.
Ignoriert der Kunde die Spannungsbereichskennzeichnung auf der Vorderseite des Schützes und verdrahtet das Schütz entsprechend dem Aufkleber an der Seite des Schützes, so stellt dies ein Risiko dar und kann schwerwiegende Folgen haben.
Ein Austausch des Steuermoduls durch eine andere Spannung wird derzeit nicht empfohlen.