FAQs durchsuchen
Worin besteht der Unterschied zwischen einer Harmony ZBRA1- und einer Harmony ZBRA3-Antenne?
Je nach Bedarf kann die Reichweite zwischen dem Funksender ZB4/5RTC und dem Empfänger ZBRRA/C/D durch Hinzufügen einer oder mehrerer Antennen des Typs ZBRA1 erweitert werden (max. 200m).
Die Reichweite verringert sich, wenn der Sender z.B. in einem Metallgehäuse untergebracht ist (Reduktionsfaktor ca. 10%). Die Antenne ZBRA1 ist eine aktive Komponente und benötigt eine Spannungsversorgung von 24-240VAC/DC.
Die passive Antenne ZBRA3 wird bei der Montage des Empfängers ZBRRA/C/D in einem Stahlschrankgehäuse verwendet, um die Empfangsqualität zu verbessern (max. 60m). Das mitgelieferte Kabel wird an der Antenne befestigt und in das Gehäuse eingeführt.
Die Passivantenne ZBRA3 benötigt keine Stromversorgung.