FAQs durchsuchen
Wie wird mit einer SD-Karte eine Applikation auf die Steuerungen Modicon M241/M251/M262 übertragen?
Eine Applikation, welche in der Software EcoStruxure Machine Expert erstellt wurde, lässt sich wie folgt mit einer SD-Karte auf die Steuerungen Modicon M241/M251/M262 übertragen:
- Öffnen Sie den Editor Projekt → Massenspeicher (USB oder SD-Karte).
- Mit der Funktion Macros → Anwendung herunterladen (a) wird das Skript für den Download der Applikation erstellt. Es werden dementsprechend folgende Macros erstellt: Application.app, Application.crc, Application.map.
- Klicken Sie auf Generieren... und wählen Sie das Stammverzeichnis der SD-Karte aus.
- Setzen Sie die SD-Karte in die spannungsfreie Steuerung ein und schließen Sie die Steuerung dann wieder an die Spannungsversorgung an. Die Übertragung wird gestartet und die LED SD blinkt während des Vorgangs.
- Warten Sie bis zum Abschluss des Downloadvorgangs.
- Wenn die LED SD (grün) aufleuchtet und die LED ERR (rot) regelmäßig blinkt, wurde der Download erfolgreich abgeschlossen.
- Wenn die LED SD (grün) erlischt und die LEDs ERR und I/O (rot) regelmäßig blinken, wurde ein Fehler erkannt.
- Nehmen Sie die SD-Karte aus der Steuerung heraus. Die Änderungen werden nach dem nächsten Neustart übernommen.
Hinweis:
Die Steuerungen Modicon M241/M251/M262 akzeptieren nur mit FAT oder FAT32 formatierte SD-Karten.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: