FAQs durchsuchen
Was ist die maximale Kabellänge, um zwei Frequenzumrichter ATV930 über Modbus TCP / Ethernet IP miteinander zu verbinden ?
Der Dual Port des ATV930 Frequenzumrichters verhält sich wie ein normaler Switch.
Daher gelten für die Verbindung von zwei ATV930 über den Dual Ethernet Port die gleichen Standards wie im normalen Ethernet Netzwerk.
Hier die Angabe mit der maximalen Kabellänge, wenn zwei ATV930 über Daisy Chain verbunden sind:
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: