FAQs durchsuchen
Was bedeutet die Warnmeldung "Empty Battery" im Display des PacDrive Motion Controller LMC?
Das Wartungsintervall für den Batteriewechsel beträgt 10 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit muss die Batterie ausgetauscht werden. Der Batteriewechsel darf nur durch Personal von Schneider Electric durchgeführt werden.
Wenn die Batterie schwach ist, erscheint die Warnmeldung "Empty Battery" auf dem Display des Motion Controllers.
HINWEIS
Wenn die Batterie leer ist und die 24 VDC Spannungsversorgung unterbrochen wird, werden keine Daten mehr gespeichert (Retain-Variablen und alle Daten im NVRAM).
Die Echtzeituhr wird dann bei jedem Start auf einen Standardwert gesetzt und muss vom Anwender auf den aktuellen Wert eingestellt werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: