FAQs durchsuchen
Was sind die technischen Unterschiede zwischen einem BSH-Servomotor mit T-Wicklung und einem BSH-Servomotor mit P-Wicklung?
BSH-Servomotoren mit T-Wicklung ( z.B. BSH0551T ) sind Servomotoren, die nur an Servoverstärkern mit max. 230V (2-phasig) betrieben werden dürfen (LXM32***M2).
BSH-Servomotoren mit P-Wicklung (z. B. BSH0703P ) dürfen sowohl an 2-phasigen als auch an 3-phasigen Lexium 32 Servoverstärkern betrieben werden (Details siehe BSH-Motorenhandbuch).
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: