FAQs durchsuchen
Welche Möglichkeit gibt, es einen ATV340 in einer Höhe >1000m einzusetzen?
Der Frequenzumrichter Altivar ATV340 kann, wie im Datenblatt zu sehen, bis zu einer Höhe von 1000m ohne Derating eingesetzt werden.
Ab einer Einbauhöhe >1000m gilt bezüglich Nennstrom des Umrichters folgendes Derating:
- Der ATV340 kann bis zu einer Höhe von 2000 Meter eingesetzt werden, wobei der Nennstrom pro 100 Meter über 1000 Meter um 1% reduziert werden muss.
Die Umgebungstemperatur ist in diesem Fall auf maximal 45 Grad Celsius begrenzt.
- Bei einer Einsatzhöhe bis 3000 m ist wie bei einem Einsatz bis 2000 m der Strom um 1 % je 100 m über 1000 m zu reduzieren.
Die maximale Umgebungstemperatur darf jedoch 40 °C nicht überschreiten.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: