FAQs durchsuchen
Ist die Verwendung einer Modicon M258/LMC058 mit der PV >= 16 in den SoMachine-Versionen 4.1, 4.2 und 4.3 möglich?
Die Verwendung einer Modicon M258/LMC058 mit der PV >= 16 ist in den SoMachine-Versionen 4.1, 4.2 und V4.3 möglich.
Dazu muss folgende Firmware verwendet werden: V4.0.3.6.
Die entsprechende Firmware und die Release Notes können unter dem folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.se.com/us/en/download/document/M258_LMC058_Firmware_v4.0.3.6/
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: