Wird im Display der Fehlercode SPF, Speed Feedback Failure, angezeigt, liegt ein Verbindungsfehler zu dem im oder am Motor angeschlossenen Encoder/Resolver vor.
Diese Geber sind über mehrere Einzeladern angeschlossen. Ist bereits eine Ader unterbrochen, kann die sichere Funktion des Gebers nicht mehr gewährleistet werden und der ATV geht in Störung. Um festzustellen, welche der Adern unterbrochen oder anderweitig gestört ist, kann am Display des ATV das Encoder Error Register (ENCE) ausgelesen werden. Die dort angezeigte Zahl gibt den Fehler an. Wenn alle Adern unterbrochen sind, wird der erste erkannte Fehler angezeigt, in der Regel 10, A Spur fehlt.
Dieses Register kann nicht mit der Inbetriebnahmesoftware SoMove ausgelesen werden. ENCE zeigt den Fehlercode nur im Fehlerzustand an.
Anzeige SPF im Display:
Wechseln Sie nun in das Menü: 3 Display
Hier wird Ihnen nun der Fehlercode angezeigt:
Die Bedeutung der Fehlernummer finden Sie auch im Handbuch des ATVs. Im Beispiel fehlt die A -Spur:
Wurde der Fehler behoben, wird wieder 0 angezeigt: