FAQs durchsuchen
Welche Einstellungen und Voraussetzungen sind für eine SoMove Verbindungen zu einem Altivar Frequenzumrichter zu beachten?
SoMove-Version und DTMs* prüfen
- Stellen Sie sicher, dass die neueste Somove Version heruntergeladen und zusammen mit den DTM-Dateien installiert ist. Die neueste Version von SoMove und die DTM-Bibliotheken können von hier heruntergeladen werden.
- Überprüfung, ob die DTMs in SoMove installiert sind. Hierzu ist im SoMove-Startbildschirm auf den markierten Link zu klicken und zu überprüfen, ob die richtige DTM aufgeführt ist. Wenn die DTMs kürzlich installiert wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Katalog aktualisieren, um eine Suche auf dem PC zu starten.
Verwenden Sie das serielle Modbus-Kabel (TCSMCNAM3M002P) für die Verbindung mit SoMove:
An Ihrem Frequenzumrichter/Softstarter:- Prüfen Sie die Verdrahtung - stellen Sie sicher, dass die Versorgungspannung vorhanden ist. Das Display und/oder die LEDs sollten eingeschaltet sein.
- Verwenden Sie nur Schneider Electric-Kabel (TCSMCNAM3M002P) .Andere Kabel sind nicht validiert und Schneider kann nicht bei der Fehlersuche im Zusammenhang mit einem nicht unterstützten Kabel helfen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit den richtigen Anschlüssen am Frequenzumrichter/Softstarter verbunden sind. Zu verwendende Ports sind:
- Modbus HMI ("Keypad"-Anschluss)
- Modbus oder Modbus/CanOpen für die Geräte, die damit ausgestattet sind
- Schließen Sie das Kabel TCSMCNAM3M002P nicht am Ethernetport oder andere Anschlüsse an.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel im Gerätemanager als COM-Anschluss erkannt wird, und überprüfen Sie die Eigenschaften, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert (wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, dokumentieren Sie den angezeigten Code, da dies bei der weiteren Fehlersuche hilfreich ist).
*DTM -> Gerätebibliothek für den jeweiligen ATV oder ATS
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: