FAQs durchsuchen
Welche Startfunktionen stehen bei den Sicherheitsmodulen der Baureihe XPSU zur Auswahl?
Die Sicherheitsmodule der Baureihe XPSU verfügen über 8 Startfunktionen zwischen denen, mittels des Funktionsschalter „Start“, gewählt werden kann.
Funktion 1:
manueller/automatischer Start (richtet sich nach dem an den Starteingang angeschlossenen Sensor bzw. dem angeschlossenen Gerät) ohne Anlauftest, mit Dynamisierung
Funktion 2:
manueller/automatischer Start (richtet sich nach dem an den Starteingang angeschlossenen Sensor bzw. dem angeschlossenen Gerät) mit Anlauftest, mit Dynamisierung
Funktion 3.
überwachter Start , ohne Anlauftest, mit Dynamisierung
Funktion 4:
überwachter Start , mit Anlauftest, mit Dynamisierung
Funktion 5:
manueller/automatischer Start (richtet sich nach dem an den Starteingang angeschlossenen Sensor bzw. dem angeschlossenen Gerät), ohne Anlauftest, ohne Dynamisierung
Funktion 6:
manueller/automatischer Start (richtet sich nach dem an den Starteingang angeschlossenen Sensor bzw. dem angeschlossenen Gerät), mit Anlauftest, ohne Dynamisierung
Funktion 7:
überwachter Start, ohne Anlauftest, ohne Dynamisierung
Funktion 8:
überwachter Start, mit Anlauftest, ohne Dynamisierung