FAQs durchsuchen
Wie kann eine Multiloader-Datei konvertiert werden, damit sie mit der SoMove-Software verwendet werden kann?
Die *.cfg-Datei, die auf der SD-Karte im Multiloader VW3A8121 gespeichert ist, kann folgendermaßen in SoMove importiert werden:
- Verbinden Sie den Multiloader über ein USB-Kabel mit dem PC, auf dem SoMove installiert ist
- Starten Sie SoMove und klicken Sie auf die Schaltfläche "Importieren/ Exportieren"
- Wählen Sie die *.cfg-Datei auf der SD-Karte im Multiloader aus und klicken Sie auf "Import". Der Dateiname kann bei Bedarf geändert werden
- Klicken Sie auf "speichern", und die importierte .cfg-Datei steht als SoMove (.psx)-Datei auf der SD-Karte im Multiloader zur Verfügung.
- Die *.psx-Datei kann nun von SD-Karte in das SoMove-Verzeichnis auf dem PC/Laptop kopiert werden
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: