FAQs durchsuchen
Wie wird die Bestellnummer des Motor- und Encoderkabels für das Servoantriebssystem Lexium 28 ermittelt?
Nachfolgend wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie die Bestellnummer im Produktkatalog ZXKMOTION für das Motor- und Geberkabel ermittelt wird:
Beispiel:
Für den Servomotor BCH2LH2033CA6C, der an den Servoverstärker LXM28AU20M3X angeschlossen ist, soll die passende Bestellnummer für das Motor- und Encoder Kabel aus dem Katalog ZXKMOTION ausgewählt werden.
1) Zuordnung des Motors zum Kabel aus der Tabelle wählen
2) Entsprechende Kabellänge aus der Tabelle wählen
Ergebnis aus dem Beispiel:
Motorkabel: VW3M5D2AR30, VW3M5D2AR50,
Encoder Kabel: VW3M8D2AR30, VW3M8D2AR50,
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: