Eine Umschaltung des Sollwertkanals kann z.B. für die Hand-Automatik-Umschaltung verwendet werden.
Der Sollwertkanal des Frequenzumrichters Altivar ATV320 kann wie folgt umgeschaltet werden:
In diesem Beispiel kann der Sollwertkanal mit dem Digitaleingang "DI6" von CanOpen auf den Analogeingang AI1 umgeschaltet werden.
Der Zugang zu diesen Menüpunkten erfolgt über den Drehknopf wie folgt: Grünen Knopf drücken --> Conf --> FULL --> Ctl-.
Da der Parameter CHCF auf "Kombinierter Kanalmodus" steht, wird damit auch die Ansteuerung des Frequenzumrichters geändert.
DI6 = 0 --> Die Ansteuerung und der Sollwert werden über den Feldbus CanOpen vorgegeben.
DI6 = 1 --> Die Ansteuerung und der Sollwert werden über die Digitaleingänge erteilt.