FAQs durchsuchen
Warum ändert der ATV320 seinen Zustand nicht, wenn er über Feldbus angesteuert wird?
Wenn die Kommunikation zwischen der SPS und dem Frequenzumrichter ATV320 hergestellt ist und der Frequenzumrichter nicht auf die Ansteuerung über den Feldbus reagiert, sind folgende Punkte zu überprüfen:
--> Ist der Sollwertkanal (Parameter FR1) auf den entsprechenden Feldbus (z.B. auf Modbus) eingestellt?
--> Ist der Sollwertkanal vom Steuerkanal getrennt ? (Parameter CHCF muss auf "SIM" stehen).
--> Ist ein STO noch aktiv?
--> Befindet sich der FU in 3-Leiter-Steuerung? --> Wenn ja, muss der Eingang DI1 mit 24V beschaltet werden.
--> Wurde zum Ansteuern eine "6" dann eine "7" und zum Schluss eine "15" in das Steuerwort geschrieben ?
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: