FAQs durchsuchen
Welche Parameter können im ATV12 bei einem Motor mit Schweranlauf angepasst werden?
Der ATV12 ist ein allgemein ausgelegter Frequenzumrichter, der nicht speziell auf Motoren mit Schweranlauf ausgelegt ist. Es ist jedoch möglich, einige Parameter zu optimieren, um ggf. eine höhere Performance zu erreichen.
Prüfen Sie bitte zunächst die Einstellungen auf dem Motortypenschild des Umrichters, z. B.
bFR : Standard-Motorfrequenz
unS : Motornennspannung
nCr : Motornennstrom
nSP : Motornenndrehzahl
Überprüfen Sie auch die Einstellungen der Strombegrenzung. Stellen Sie sicher, dass der Motorstrom in allen drei Phasen ausgeglichen ist und den Motorlaststromgrenzwert nicht überschreitet. Überprüfen Sie, ob die Einstellung des thermischen Motorstroms (ITH) entsprechend dem Motortypenschild programmiert ist.
(Der thermische Zustand des Motors wird im Menü Überwachung, Parameter tHr angezeigt. Der Umrichter schaltet ab, wenn der Parameter tHr 118 % erreicht. Ein Reset ist nur möglich, wenn tHr unter 100 % fällt).
-Zusätzlich kann die Hochlaufzeit verlängert werden. Durch Erhöhen des Parameters ACC hat der Umrichter mehr Zeit, die Welle zu beschleunigen.
-Testen Sie den Parameter Ctt (im Menü drC) sowohl in der Einstellung Std als auch PErF.
Es ist möglich den MPC-Parameter auf COS zu stellen. Dazu ist der auf dem Typenschild abgebildete Leistungsfaktor des Motors COS Phi (Motortypenschild) im Menü drC- vorher korrekt einzutragen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir den Parameter FLG schrittweise zu verringern, bis ein ordnungsgemäßer Betrieb erreicht ist. FLG befinden sich auch im Menü drC und erscheinen nur, wenn der Parameter Ctt auf PErF eingestellt ist.