{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Welche Funktionen haben die Potentiometer auf der Frontseite des ATS130 ?

Es gibt 3 Potentiometer:

1- Start Time (s) Anlaufzeit von 0,5 bis 20s einstellbar

2- Initial Voltage (%) Startspannung einstellbar von 30…90% der Nennspannung

3- Stop Time (s) Auslaufzeit von 0 bis 20s einstellbar
BildAts130

Als erstes schalten Sie die Steuerspeisespannung ein und dann die Netzspannung. Dann starten Sie den Anlauf. Beobachten Sie das Anlaufverhalten und passen Sie die entsprechenden Parameter Ihrem Antrieb an. Die Startspannung sollte in jedem Fall mit dem Potentiometer Initial Voltage so eingestellt werden, dass der Motor sofort anläuft und ein unnötiges Brummen bei stehendem Motor vermieden wird.

Die Anlaufzeit sollte immer möglichst kurz gewählt werden, um die thermische Belastung von Gerät und Motor gering zu halten. So ergeben sich bei guten Anlaufeigenschaften kurze Zeiten bis zum Anzug der Überbrückungsrelais und damit geringe Erwärmung der Leistungshalbleiter und des Motors. Das ist vor allem wichtig, wenn der Motor schwer anläuft oder oft geschaltet wird. Die Anlaufzeit muss aber so eingestellt werden, dass der Motor seine Nenndrehzahl erreicht hat, bevor die internen Überbrückungsrelais schließen.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Produkt: