FAQs durchsuchen
Wie kann die über den Webserver exportierte ATV Parameter-Datei eines ATV630/930 oder ATV340 bearbeitet werden ?
Bei ATV600/900 oder ATV340 Frequenzumrichtern kann die, vom Webserver stammende, Konfigurationsdatei nicht in SoMove geöffnet werden.
Um diese WebServer-Datei in SoMove zu öffnen, muss in der SoMove zuerst ein Offline Projekt erstellt werden.
Hier ein Beispiel mit der WebServer Datei vom ATV630U07M3.
zunächst ist ein offline Projekt mit einem ATV630U07M3 Projekt zu erstellen:
Nun kann die gespeicherte Konfigurationsdatei vom Webserver importiert werden.
Abschließend wird diese Datei als SoMove (*.psx) Datei gespeichert.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: