FAQs durchsuchen
Wie kann über den Webserver eines ATV600/900 oder ATV340 eine SoMove Datei installiert werden ?
Bei ATV600/900 oder ATV340 Frequenzumrichtern kann über den Webserver eine Konfigurationsdatei aus dem Programm SoMove installiert werden.
Um diese SoMove Datei zu implementieren, muss in der SoMove das Projekt als *.cfg Datei exportiert werden.
Vorgang am Beispiel eines ATV630U07M3:
Zunächst ist ein offline Projekt mit einem ATV630U07M3 Projekt zu erstellen. Dieses Projekt kann dann exportiert werden:
Nun kann die gespeicherte Konfigurationsdatei in den Webserver importiert werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: