Der Schaltkontakt ZBE701 ist für die Leiterplatinenmontage konstruiert und von den mechanischen und elektrischen Werte identisch mit dem ZB6E1A der Harmony Reihe XB6.
Der Mindeststrom wird in Abhängigkeit mit der elektrischen Zuverlässigkeit ermittelt und beträgt bei 5V 1mA.
Der maximale Strom wird über die elektrischen Lebensdauer ermittelt, welche im Zusammenhang mit der Zyklenzahl (1.000.000 Schaltzyklen) steht und bei höheren Werten entsprechend niedriger ist.
3A 120V, AC-15, B300
1,5A 240V, AC-15, B300
0,1A 250V, DC-13, R300
0,22A 125V, DC-13, R300