FAQs durchsuchen
Welche der Harmony Funkempfänger ZBRRA,ZBRRC, ZBRRD sind mit dem Harmony Hub ZBRN1/ZBRN2 kompatibel?
Der Harmony-Hub ZBRN1/ZBRN2 ist nur mit dem Empfänger ZBRRH ab der Firmwareversion 1.03 kompatibel. Der Empfänger ZBRRH kann nur in Verbindung mit dem Harmony Hub eingesetzt werden.
Der Empfänger ZBRRH kommt dann zum Einsatz, wenn zusätzlich zur Auswertung über eine speicherprogrammierbare Steuerung weitere Hardwareausgänge benötigt werden.
Bei den ZBRRA/ZBRRC/ZBRRD Empfängern handelt es sich um konfigurierbare Empfänger, welche nicht über eine speicherprogrammierbare Steuerung ausgewertet werden können.
Über die Konfigurationstasten können bei den ZBRRA/ZBRRC/ZBRRD Empfängern die draht- und batterielosen Harmony-Drucktaster ZBRT1/ZBRT2 eingelernt und den entsprechenden Ausgängen zugeordnet werden.