FAQs durchsuchen
Ist es möglich den STO des ATV600 1-kanalig zu betreiben, indem eine Brücke zwischen STO A und STO B hinzugefügt wird?
Es ist möglich den STO des Altivar ATV600 einkanalig zu verwenden, aber dadurch wird die Sicherheitsstufe auf SIL1 reduziert.
Dieser Schaltplan gilt gemäß IEC 61508 Fähigkeit SIL 1, ISO 13849-1 Kategorie 1 PL c, IEC 60204-1 Stoppkategorie 0 ohne Schutz gegen Versorgungsunterbrechung oder Spannungsabsenkung und anschließender Drehung:
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: