FAQs durchsuchen
Welche Beispiele gibt es für Google Sprachbefehle?
Die Bezeichnungen der Funktionen und Geräte werden bei der Installation des Wiser Heat Skills in der Google App übernommen. Nachträgliche Anpassungen können vorgenommen werden, um für einfache und kurze Sprachbefehle die Bezeichnungen zu optimieren.
Steuerung im Smart Home
- "OK Google, schalte mein Deckenlicht im Wohnzimmer ein/aus."
- "Ok Google, dimme meine Lichter in der Küche um 20°C."
- "Ok Google, setze die Temperatur im Büro auf 22°C."
- "Ok Google, erhöhe die Temperatur im SSchlafzimmer um 5°C."
- "Ok Google, öffne/schließe die Jalousie im Kinderzimmer."
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt: