FAQs durchsuchen
Welche Beispiele gibt es für Alexa Sprachbefehle?
Die Bezeichnungen der Funktionen und Geräte werden bei der Installation des Wiser Heat Skills in der Alexa App übernommen. Nachträgliche Anpassungen können vorgenommen werden, um für einfache und kurze Sprachbefehle die Bezeichnungen zu optimieren.
Steuerung im Smart Home
- "Alexa, dimme das Deckenlicht im Flur auf 30 Prozent."
- "Alexa, schalte das Licht im Bad an."
- "Alexa, schalte die Kaffeemaschine ein."
- (Smarte Steckdose / Smart Plug)
- "Alexa, stelle die Wohnzimmerthermostate auf 22°C."
- "Alexa, senke die Temperatur im Schlafzimmer um 3°C Grad."
- "Alexa, schalte das Licht in der Küche aus."
- "Alexa, öffne/schließe die Jaloisie im Kinderzimmer."
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Produkt: