{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Können die Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B bei 60 Hz eingesetzt werden?
Der Standard Typ B z.B. A9Z64440 (40A, 300mA Typ B) kann bei 60Hz eingesetzt werden.
RCCBs vom Typ iID B-SI sind für 50 Hz zertifiziert. Sie können in einem 60-Hz-Netz verwendet werden, allerdings mit einer Empfindlichkeitsminderung von 0,86.
Beispiel:
Wenn der Auslösestrom I∆n bei 50 Hz 300 mA beträgt, liegt er bei 60 Hz bei ca. 260 mA.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Produkt: