Wenn die Temperatur LED "RM-FAULT" am Schrittmotorverstärker SD326 aufleuchtet, obwohl der Motor nicht überhitzt ist und ein Encoder angeschlossen ist, sollte überprüft werden, ob am Encoder die 24V Versorgung angeschlossen ist.
Der Anschluss CN3 am SD326 versorgt sowohl die Motorbremse als auch den Encoder für die Drehüberwachung des Schrittmotors mit Spannung.
Am Stecker CN3 ist der Pin14 auf Masse zu legen (GND) und Pin15 an +24V.
Wird der Encoder nicht mit Spannung versorgt, leuchtet auch die LED "RM-FAULT" am Schrittmotorverstärker SD326.