Der Web Viewer ist eine Funktion, die auf einem Panel läuft, um Bildschirminformationen mit Webbrowsern auf Smartphones, Tablets oder Computern zu teilen.
Bei der Verwendung des Web Viewer ist das Panel der Server und das Smartphone, Tablet oder der Computer dementsprechend der Client.
Um den Web Viewer verwenden zu können, muss ein Web Viewer-Lizenzschlüssel (12-stelliger Code) im Menü Hardwarekonfiguration des Panels eingegeben werden.
Wenn versucht wird, ohne die Lizenz von einem Client auf den Server zuzugreifen, kann der Browser keine Verbindung herstellen und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Um die Web Viewer-Lizenz auf einem Panel zu aktivieren, müssen Sie wie folgt vorgehen:
- Öffnen Sie auf dem Panel den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
- Berühren Sie [Web Viewer] und geben Sie im Feld [Key Code] den 12-stelligen Lizenzschlüssel für den Web Viewer ein.
- Berühren Sie [Save and Reboot].
Ergebnis:
In der Ansicht des Konfigurationsmenüs wird nun angezeigt, dass der Web Viewer aktiviert ist.
Beim nächsten Mal, wenn ein Web Viewer-fähiges Projekt auf das Panel übertragen wird, kann das Panel über einen Webbrowser überwacht und bedient werden.
Sobald der Web Viewer-Lizenzschlüssel eingegeben wurde, bleiben die Lizenzinformationen auf dem Panel erhalten, auch wenn ein neues Projekt ohne konfigurierten Web Viewer übertragen wird.