Um Phasensymmetrie zu erreichen, muss für den einphasigen Betrieb die Phase über die drei Phasenanschlüsse des elektromechanischen Motorschutzschalters GV** durchgeschliffen werden. Die Phase wird...
Die Fehlernummer "A320" beim Servoverstärker Lexium 32 deutet auf einen Motorphasenfehler am Stecker CN10 hin. Es ist einerseits möglich, dass die Motorphasen verdreht angeschlossen sind...
Ein grundsätzlich funktionierender Nachfolger ist das Türsprechmodul 18760xx zusammen mit dem modifizierten Modulträger RGE1275622. Der modifizierter Modulträger RGE1275622 sorgt für eine Anpassung...
Problem Ein Vergessenes oder verlorenes Passwort der Network Management Card (NMC). Dieser Artikel bezieht sich sowohl auf die Network Management Card 1 und 2, als auch auf alle Geräte die über eine...
Anbei die gewünschte Bedienungsanleitung für das Ritto Twinbus Wohntelefon 17630..
Der Motor ist nicht angeschlossen, das Ausgangsschütz (falls verwendet) schließt nicht schnell genug oder die Stromaufnahme des Motors ist zu gering. Lösung: Überprüfen Sie alle Ausgangsverbindungen...
Die Zustände jeder LED sowie deren Bedeutungen sind nachfolgend aufgeführt. LK/ACT 10/100 (Link / Active 10 Mbit/s / 100 Mbit/s) aus: keine Ethernet-Verbindung grün leuchtend: Ethernet-Verbindung mit...
Anzeigen aktiver Alarme 1. Wählen Sie in der Anzeige . 2. Verwenden Sie und , um die Liste der aktiven Alarme zu durchsuchen 3. HINWEIS Summer: Der Summer wird eingeschaltet, sobald ein Alarmzustand...
Das Kabel mit der Bezeichnung CA3-USBCB-01 wurde für die Übertragung der Projektdatei an die HMI Panel der Baureihe AGP-, LT- oder AST3000 verwendet. Diese Kabel werden schon seit vielen Jahren nicht...
Damit eine WAGO SPS mit einem Pro-face Panel kommunizieren kann, sind in der WAGO Software "e-cockpit" und in den SPS Einstellungen des HMI Projekts Einstellungen zu ändern. Werden diese...
Diverse Pro-Face Panel verfügen über eine oder zwei LAN RJ45 Buchsen. Um diese Panel in ein LAN Netzwerk zu integrieren, sind sie mit einer IP Adresse auszustatten. Es gibt zwei grundsätzliche Panel...
Falls Ihr Unternehmen kein Direktkunde von Schneider Electric ist, können Sie Schneider Electric Produkte von einem Großhändler in Ihrer Nähe beziehen. Sie können die Suche nach einem Großhändler...
Für die Verbindung eines Pro-Face HMI und einer SPS über die MPI Schnittstelle wird ein vorkonfektioniertes Kabel eingesetzt (die Bestellnummer lautet: PFZEEST03A2BMPI21). Dieses Kabel ist seit dem...
Die HMI Projekte, also alle Bildschirmseiten, Variablen und Touchtaster, werden mit der Programmiersoftware GP Pro-EX erstellt. Dabei wählt man zu Beginn den verwendeten HMI Paneltyp aus. Man kann...
Die HTB Baureihe bestand aus einem Kopfmodul, welches über eine CanOpen Verbindung mit dem LT- Pro-face HMI Panel und diversen E/A Modulen verbunden war. Mit dem System konnte man eine oder mehrere...
In einigen Maschinen sind noch die Pro-Face HMI-Panel der Generation GP/ LT/ AST 3000 eingebaut. Auf den HMI-Panel sind Projekt-Dateien gespeichert (Bilder, Taster, Alarmtexte usw.). Diese Datei muss...

Support-Center
Download-Center
Wir unterstützen Sie!
Um Phasensymmetrie zu erreichen, muss für den einphasigen Betrieb die Phase über die drei Phasenanschlüsse des elektromechanischen Motorschutzschalters GV** durchgeschliffen werden. Die Phase wird entweder über alle drei Phasenanschlüsse oder über zwei Phasenanschlüsse durchgeschliffen und auf dem...
Die Fehlernummer "A320" beim Servoverstärker Lexium 32 deutet auf einen Motorphasenfehler am Stecker CN10 hin. Es ist einerseits möglich, dass die Motorphasen verdreht angeschlossen sind oder andererseits die externe Last oder die Beschleunigung zu hoch eingestellt wurden. Eine Abhilfe wäre, die...
Ein grundsätzlich funktionierender Nachfolger ist das Türsprechmodul 18760xx zusammen mit dem modifizierten Modulträger RGE1275622. Der modifizierter Modulträger RGE1275622 sorgt für eine Anpassung zwischen einem alten Modul der (1)47er-Baureihe und einem neuen Türsprechmodul der 187-er Baureihe....
Problem Ein Vergessenes oder verlorenes Passwort der Network Management Card (NMC). Dieser Artikel bezieht sich sowohl auf die Network Management Card 1 und 2, als auch auf alle Geräte die über eine integrierte Version dieser Karten verfügen, wie Rack Power Distribution Unit (PDU) oder Rack...
Anbei die gewünschte Bedienungsanleitung für das Ritto Twinbus Wohntelefon 17630..
Der Motor ist nicht angeschlossen, das Ausgangsschütz (falls verwendet) schließt nicht schnell genug oder die Stromaufnahme des Motors ist zu gering. Lösung: Überprüfen Sie alle Ausgangsverbindungen vom Umrichter zum Motor. Überprüfen Sie alle Motorparameter und stellen Sie sicher, dass die...
Die Zustände jeder LED sowie deren Bedeutungen sind nachfolgend aufgeführt. LK/ACT 10/100 (Link / Active 10 Mbit/s / 100 Mbit/s) aus: keine Ethernet-Verbindung grün leuchtend: Ethernet-Verbindung mit 100 Mbit/s grün blinkend: Datenaustausch mit 100 Mbit/s gelb leuchtend: Ethernet-Verbindung mit 10...
Anzeigen aktiver Alarme 1. Wählen Sie in der Anzeige . 2. Verwenden Sie und , um die Liste der aktiven Alarme zu durchsuchen 3. HINWEIS Summer: Der Summer wird eingeschaltet, sobald ein Alarmzustand erkannt wird. Für allgemeine Systemalarme gibt der Summer zwei kurze und einen langen...
Das Kabel mit der Bezeichnung CA3-USBCB-01 wurde für die Übertragung der Projektdatei an die HMI Panel der Baureihe AGP-, LT- oder AST3000 verwendet. Diese Kabel werden schon seit vielen Jahren nicht mehr von Pro-Face hergestellt. Es gibt diverse Händler im Internet, die diese Kabel in Eigenregie...
Damit eine WAGO SPS mit einem Pro-face Panel kommunizieren kann, sind in der WAGO Software "e-cockpit" und in den SPS Einstellungen des HMI Projekts Einstellungen zu ändern. Werden diese Einstellungen nicht vorgenommen, wird u.a. die Fehlermeldung 'RAAA0037' angezeigt. Neben den üblichen...
Diverse Pro-Face Panel verfügen über eine oder zwei LAN RJ45 Buchsen. Um diese Panel in ein LAN Netzwerk zu integrieren, sind sie mit einer IP Adresse auszustatten. Es gibt zwei grundsätzliche Panel Varianten: Geräte mit dem Pro-Face eigenen Runtime System oder mit Windows basiertem Betriebssystem....
Falls Ihr Unternehmen kein Direktkunde von Schneider Electric ist, können Sie Schneider Electric Produkte von einem Großhändler in Ihrer Nähe beziehen. Sie können die Suche nach einem Großhändler unter diesem Link nutzen. 1. Geben Sie den Ort oder die Postleitzahl ein, von der Sie die Produkte...
Für die Verbindung eines Pro-Face HMI und einer SPS über die MPI Schnittstelle wird ein vorkonfektioniertes Kabel eingesetzt (die Bestellnummer lautet: PFZEEST03A2BMPI21). Dieses Kabel ist seit dem März 2023 abgekündigt und nicht mehr bestellbar. Sie können es eigenständig anfertigen. Unter...
Die HMI Projekte, also alle Bildschirmseiten, Variablen und Touchtaster, werden mit der Programmiersoftware GP Pro-EX erstellt. Dabei wählt man zu Beginn den verwendeten HMI Paneltyp aus. Man kann diesen Paneltyp im Nachhinein ändern. Sollte eine andere Hardware vorliegen, kann das Projekt auf...
Die HTB Baureihe bestand aus einem Kopfmodul, welches über eine CanOpen Verbindung mit dem LT- Pro-face HMI Panel und diversen E/A Modulen verbunden war. Mit dem System konnte man eine oder mehrere dezentrale E/ A Inseln aufbauen. Die HTB Baureihe ist im Jahre 2021 eingestellt worden. Die gesamte...
In einigen Maschinen sind noch die Pro-Face HMI-Panel der Generation GP/ LT/ AST 3000 eingebaut. Auf den HMI-Panel sind Projekt-Dateien gespeichert (Bilder, Taster, Alarmtexte usw.). Diese Datei muss beim Paneltausch auf ein neues Panel übertragen werden. In Einzelfällen wurde diese Datei aber vom...