Dieses Gebäude mit ausgeglichener Energiebilanz nutzt IoT-Konnektivität für maximalen Komfort und Energieeffizienz.

Herausforderung
Priorität für Gesundheit, Komfort und Produktivität der Mitarbeiter von Deloitte und anderer Nutzer des Gebäudes bei gleichzeitiger Maximierung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Lösung
Apps, Analytik & Dienste: EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (bisher Power Monitoring Expert)
Edge Control: EcoStruxure™ Building Operation (bisher StruxureWare Building Operation)
Vernetzte Produkte: Elektrische Energieverteilung und Feldgeräte
• The Edge umfasst eine Vielzahl unserer integrierten Gebäudemanagement- und Energielösungen, ein elektrisches Energieverteilungssystem, IT-Infrastruktur, Steuerungsgeräte sowie die Software EcoStruxure Power Monitoring Expert.
• Der einfache IP-Backbone besteht aus der Lösung SmartStruxure™, einem Gebäudemanagementsystem (GMS), das Echtzeit-Zugriff auf kritische Gebäudedaten ermöglicht.
• SmartStruxure ist eine offene und interoperable Lösung, die den Gebäudetechnikern in The Edge die Überwachung, Messung und Steuerung aller Daten des Gebäudes und der IT-Systeme ermöglicht, um eine Zuordnung zu ermöglichen sowie für Komfort und Zufriedenheit der Beschäftigten zu sorgen.
• In The Edge ergibt die Summe all dieser Teile ein weltweit anerkanntes intelligentes Gebäude, das Maßstäbe hinsichtlich Betrieb, Umweltverträglichkeit und Ästhetik setzt.

Ergebnisse
• The Edge ist das nachhaltigste Bürogebäude der Welt mit einem BREEAM-NL-Wert von 98,36 %.
• Als Gebäude mit ausgeglichener Energiebilanz produziert The Edge 102 % seiner eigenen Energie.
• Seit der Eröffnung des Gebäudes hat sich noch niemand der Beschäftigten über den Komfort beschwert.
• Das Gebäude auf dem neuesten Stand der Technik macht Deloitte äußerst attraktiv für Nachwuchskräfte.
• 72 % der Beschäftigten empfinden es als positiv, ihre Umgebung mit der Smartphone-App steuern zu können.

"SmartStruxure von Schneider Electric ist im Grunde das eigentliche Rückgrat des Gebäudes. Das Gebäude ist sicherlich das nachhaltigste Bürogebäude der Welt." Erik Ubels, Chief Information Officer, Deloitte Niederlande.
Wir unterstützen Sie!
Support Cockpit
Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten
FAQ durchsuchen
Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Support kontaktieren
Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.
Vertrieb kontaktieren
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.