EcoStruxure Substation Operation
Basierend auf den neuesten IEC 61850- und Cybersicherheitsnormen vereinen unsere Systeme zur Automatisierung von Umspannwerken verbesserte Interoperabilität, Konnektivität und Sicherheit.
EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor
Versorgungsnetzwerk-Systeme auf Basis des IEC 61850-Standards werden intelligenter und komplexer, doch die Herausforderungen in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bleiben bestehen.
EcoStruxure™ Asset Advisor
Ein Ausfall eines Energieverteilungssystems könnte zu erheblichen Unterbrechungen oder sogar zu einem Totalausfall des Werks führen. Schützen Sie Ihre Ressourcen mit EcoStruxure™ Asset Advisor.
Steuerungssysteme und RTUs
Das Asset-Management des Betriebs von Stromnetzen erfordert Fernüberwachung und -steuerung. Effektive Strategien können verschiedene Architekturen, ältere Protokolle und Medien umfassen.
Schutzrelais bieten die grundlegende Sicherheit für den Betrieb ihres Stromnetzes. Mit dem Hauptziel der Verbesserung der Betriebssicherheit bieten unsere umfassenden Geräte bewährte Funktionsprinzipien und Funktionen, die Ihnen helfen, die Zuverlässigkeit und Sicherheit zu verbessern. Dank der Cyber- und Betriebssicherheitsfunktionen können Sie den Zugriff auf das Gerät besser kontrollieren und überwachen und somit das Risiko verringern.
Verbesserung der Zuverlässigkeit von Stromnetz-Knoten ohne Kompromisse bei Vorschriften, Sicherheit, Ausfällen, Reputation, Versicherungsprämien und Gewinn. Die EcoStruxure™ Substation Operation-Lösung ist einfach zu bedienen und zu verwalten, während Sie zuverlässig, erschwinglich, offen und interoperabel ist.