Consulter notre FAQ
Endurance électrique et entretien des disjoncteurs
Loi de Weibull
La fatigue du disjoncteur et par conséquence sa durée de vie dépendent de la valeur du courant coupé et du nombre de coupures.
Plus le courant est élevé, plus faible est l'endurance électrique.
Il est aisé de calculer l'endurance électrique pour une valeur donnée de courant de court-circuit à partir de l'endurance électrique réalisée en laboratoire sur le même appareil par :
N (I) - I 1.7 = Σ N x % * (I x %) 1.7 = constante de Weibull avec :
I = courant coupé en kA
N x = nombre de coupure en courant X (I x)
Nous pouvons aisément à partir de ces constantes, déterminer le graphique ci-dessous.
Entretien
En Belgique, le courant maximum de court-circuit MT que doit couper un disjoncteur de protection générale client est de 16kA pour les réseaux jusqu'à 10kV et 14kA pour les réseaux 17.5kV.
Le graphique ci-dessus donne 17 coupures à 16kA et 22 à 14kA ce qui est largement supérieur aux conditions rencontrées avec un disjoncteur RM6.
Les courts-circuits BT sont limités par le transformateur.
Par exemple pour un transformateur de 1000kVA sous 10kV et Ucc de 4%, nous aurons 1443 A soit 1000 coupures.
En fonction de ce surdimensionnement, nous ne préconisons aucun entretien sur la durée de vie de l'appareil.
Utilisation des RM6
Le cycle du RM6 est : O - 3min - CO - 3min - CO
Cela signifie que quand le disjoncteur a déclenché, nous recherchons la cause du déclenchement, y remédions et seulement après nous refermons le disjoncteur.
Il est interdit de refermer avant 3 minutes un disjoncteur après ouverture sur court-circuit.