Pour paramétrer une connexion Ethernet entre un module 499TWD01100 et TwidoSuite, ouvrir l'écran "Préférences" et ajouter une connexion avec les paramètres suivants :
- Nom : choisir un nom caractérisant votre connexion, par exemple 499TWD01100
- Type de connexion : Ethernet
- IP / Phone : adresse IP du module 499TWD01100 , exemple : 10.199.14.128
- Punit / Adresse : adresse Modbus du port sur lequel est connecté le 499TWD01100 , en général 1
- Timeout : 5000 par défaut
- Breaktime : 5 par défaut
Illustration :