Consulter notre FAQ
Comment obtenir l'adresse IP par défaut des modules Ethernet M340 type BMXNOE0100 et BMXNOE0110 ?
L'adresse IP par défaut du module est dérivée de son adresse MAC matériel.
Format d'adresse IP par défaut :
Le format d'adresse IP par défaut est 84.x.x.x :
- 84 : valeur fixe,
- x : les trois derniers champs de l'adresse IP par défaut sont composés d'équivalents décimaux des trois derniers octets hexadécimaux de l'adresse MAC.
Exemple :
Pour une adresse MAC 0000531201C4, occupez-vous uniquement des trois derniers octets,12-01-C4. Convertissez ces octets hexadécimaux en valeurs décimales. Les valeurs hexadécimales 12, 01 et C4 correspondent respectivement aux valeurs décimales 18, 1 et 196. Ces valeurs sont combinées avec le format d'adresse IP par défaut (84.x.x.x), afin d'obtenir une adresse IP par défaut égale à 84.18.1.196.
Remarques :
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à l'aide en ligne de Unity Pro ( Dérivation de paramètres IP à partir d'une adresse MAC ).
L'adresse MAC se trouve inscrite sur le module.
L'obtention de l'adresse IP, des processeurs M340 intégrant un port ethernet, est identique : Cliquez ici.