Consulter notre FAQ
A quoi correspond la fonction Web Gate sur le logiciel Vijeo Designer ?
La fonction Web Gate permet à une machine cible (type XBTGT/K, HMISTU/STO,...) d'agir en tant que serveur Web.
Une fois la fonction activée, il sera alors possible de se connecter à distance sur un afficheur par l'intermédiaire d'un navigateur Web..
Ainsi, un utilisateur peut se connecter à distance à partir d'un PC et d'un navigateur Internet.
Suivant la configuration Web Gate, l'utilisateur pourra alors soit lire ou lire/écrire des données sur la machine cible à partir du PC distant.
Attention :
L'accès à une application distante doit être réglementé.
Les actions engagées par le pilotage de l'équipement peuvent être dangereuses.
Il est donc conseiller de sécuriser l'accès au réseau concerné par des filtres de sécurité adéquats (RAS).
Important :
- Suivant la version de Vijeo designer utilisée, une carte CF est nécessaire afin d'utiliser la fonction Web Gate (vérifier l'emplacement des données).
- Il est recommandé d'utiliser Microsoft® Internet Explorer comme navigateur.