{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quel est le logiciel et micrologiciel pour le contrôleur Freedom / IHC Visual2, version HW 6.1 ?
Ci-après le logiciel et micrologiciel pour le contrôleur Visual 2, version HW 6.1 (UD01008, UD01009, CCTAA20000* et CCTAA20001*)
* contrôleurs fabriqués jusqu'à mi 2011. La version hardware peut être contrôlée via l'écran de démarrage du module "IHC Administrator".

Kit logiciel IHC Visual version 2.7
- Fonction:
  • Paramétrage:
    • intuitif du système IHC
    • convivial grâce à la méthode "cliquer - glisser" (bloc de fonctions prêts à l'emploi)
    • en étant déconnecté du contrôleur IHC
  • Impression du dossier de paramétrage à remettre au client final en tant que documentation
  • Simulations pour vérifier la cohérence de la programmation
  • Compatibilité:
    • système d'exploitation: Windows 7, Windows 8, Windows 10
    • Java: pas d'application
- Logiciel ServiceView IHC: recherche d'erreur de câblage ou de paramétrage sur site, en étant connecté au contrôleur IHC
- Logiciel Firmware Loader: mise à jour du micrologiciel contenu dans le contrôleur IHC
- Logiciel SceneDesign: création des pages graphiques pour la visualisation et le pilotage de l'installation. (Uniquement contrôleur avec option visualisation)

Compatibilité:
  • Système d'exploitation: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Java: jusqu'à Java 8 mise à jour 66 (avec firmware 2.7.220)
    • la compatibilité entre un contrôleur avec version HW 6.1 et une version Java 8 supérieure à la mise à jour 66 n'est pas garantie.
ci-joint la version IHC Visual version 2.7.1 (version française)
la version IHC Visual version 2.7.3 (uniquement disponible en anglais)

Micrologiciel
Fonction: il s'agit du logiciel de contrôle qui se situe dans le contrôleur
ci-joint la version IHC Firmware version 2.7.220
  • la mise à jour du micrologiciel s'effectue via le Firmware Loader.
    • La version du Firmware Loader, présent sur le PC si bien évidemment les programmes IHC furent installés, est uniquement utilisable si Java 6 ou Java 7 sont installés sur le PC.
    • Si Java 8 (mise à jour 66 ou inférieure) est déjà présent sur votre PC avec lequel l'upgrade est réalisé, il est nécessaire d'utiliser une nouvelle version du Firmware Loader (v1.3.5)0
ATTENTION : Si le contrôleur n'a pas régulièrement été mis à jour et a donc toujours une version du micrologiciel plus ancienne que 2.7.xxx, la mise à jour sera réalisée en deux étapes.
Tout d'abord, l'installation du micrologiciel 2.7.148 avant de passer à la mise à jour vers la version 2.7.220.
ci-joint la version IHC version 2.7.148

Firmware Loader

Fonction: il s'agit du logiciel avec lequel le micrologiciel peut être transmis au contrôleur

ci-joint la version IHC Firmware Loader 1.3.6


Information supplémentaire
  • La mise à jour du micrologiciel est uniquement possible via la connexion USB
  • Si l'installation doit être accessible avec des PC pourvus de Java 8 avec une mise à jour supérieure à 66, la compatibilité ne peut dès lors être garantie. Si toutefois après la mise à jour du micrologiciel vers 2.7.220 des problèmes de compatibilité avec Java devaient se présenter, le contrôleur doit être remplacé pour un contrôleur avec version HW 6.2. Pour ce faire, vous pouvez contacter votre installateur.
  • Comme alternative vous pouvez choisir d'installer 2 versions Java sur votre ordinateur:
    • une version java 8 (mise à jour 66 ou antérieure) pour les applications IHC et
    • une version plus récente pour toutes vos autres applications.
  • La manière de procéder est expliquée brièvement dans le document "Dual Java Installation".

Schneider Electric Belgium

Pièce(s) jointe(s)
IHC Visual 2.7.1 FR.zip [82.43 MB]
Dual_JAVA_installation_FR.pdf [624.16 KB]
IHC_Firmware_loader_Version_1-3-6.exe [807.91 KB]
ihc-firmware_2.7.148.zip [10.5 MB]
ihc-firmware_2.7.220.zip [12.15 MB]
IHC_Visual_v2_7_349.zip [60.97 MB]
En savoir plus
Produit :
Articles utiles
En savoir plus
Produit :