La configuration automatique du relais de contrôle Zelio NFC RMNF22TB30 peut être utilisée comme suit :
- Démarrez l'application Zelio NFC sur le smartphone ou la tablette Android.
- Sélectionnez le RMNF22TB30 et cliquez sur le bouton [ GO].
- Cliquez sur le bouton [Auto configure ].
- Assurez-vous que la tension de ligne triphasée est connectée au relais et cliquez sur [ OK ].
- Placez le téléphone ( ou la tablette) devant le relais de commande NFC de façon à ce que la "LED de couplage" s'allume.
- Cliquez sur [ OK ] pour charger les paramètres souhaités, le produit a été configuré avec succès et cliquez sur le bouton [ CLOSE ].
- Cliquez sur [ Manual configure ] pour afficher les paramètres souhaités.
- Les réglages de base et les alarmes utilisateur sont affichés à l'écran pour les 7 fonctions de contrôle.
- R1 ( 11-12-14) et R2 (21-22-24) affichent respectivement la configuration des relais de sortie 1 et 2.