Consulter notre FAQ
Quelles sont les différences entre les modèles dans la série des Power Meter PM700 ?
Les PM 700, PM700P, PM710 et PM750 fournissent tous les lectures suivantes
Le PM700P est un compteur multi-fonctions triphasé sans communication Modbus RS485 et avec sorties pulsées.
Le PM710 est un compteur multi-fonctions triphasé avec communication Modbus RS485 et pas de sorties pulsées.
Le PM750 est un compteur multi-fonctions triphasé avec communication Modbus RS485 et avec sorties pulsées.
Veuillez noter que la gamme PM700 est maintenant obsolète, pour plus d'informations sur le remplacement, veuillez consulter la FAQ FA264122
- Tension de chaque phase, courant dans chaque phase
- Puissance réelle, active, apparente par phase
- Fréquence, facteur de puissance
- Énergie active, apparente, relative (kWh, kVaR, kVArh)
- Demande de courant, demande de puissance
- Min /max des lectures instantanées
- Tension THD (Distorsion harmonique totale)
- Courant THD (Distorsion Harmonique Totale)
Le PM700P est un compteur multi-fonctions triphasé sans communication Modbus RS485 et avec sorties pulsées.
Le PM710 est un compteur multi-fonctions triphasé avec communication Modbus RS485 et pas de sorties pulsées.
Le PM750 est un compteur multi-fonctions triphasé avec communication Modbus RS485 et avec sorties pulsées.
Veuillez noter que la gamme PM700 est maintenant obsolète, pour plus d'informations sur le remplacement, veuillez consulter la FAQ FA264122
Publié pour:Schneider Electric Belgium
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :