Consulter notre FAQ
Aan welke normen voldoet Trihal?
Trihal is in overeenstemming met de normen IEC en NF EN 60076-1 tot 5, IEC en NF EN 60076-11, IEC 60905, HD 538 S1 en NFC 52-115-2.
De productie van de Trihal-transformatoren gebeurt volgens een kwaliteitssysteem conform de normen ISO 9001 en ISO 14001.
De productie van de Trihal-transformatoren gebeurt volgens een kwaliteitssysteem conform de normen ISO 9001 en ISO 14001.
Publié pour:Schneider Electric Belgium
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :