{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Video: Hoe een koude start ( starten op batterij ) en harde reset uit te voeren op een APC Smart-UPS

In dit document treft u een uitleg over hoe een “Cold Start” ( koude start ) en een “Brain Dead” ( harde reset ) kan worden uitgevoerd.

Product Line:
Smart-UPS

Omgeving:
Alle modellen, alle serie nummers

Oorzaak:
De “Cold Start” procedure wordt gebruikt om vast te stellen of een UPS juist functioneert als deze niet opstart of een fout heeft/aangeeft.
De “Brain Dead” procedure voert een harde reset van de Smart-Ups microprocessor uit.
Deze herstelt echter niet de opgeslagen voorkeuren !

Instruktie:

Cold Start:
Dit is een juiste manier om vast te stellen of een UPS niet wil opstarten als gevolg van een slechte voeding.
Gebruik de Cold Start niet als u een “slechte batterij”- melding heeft. Het starten op batterij zal de batterijen kunnen beschadigen.


1) Zet de Smart-UPS uit en ontkoppel/verwijder de voeding. Koppel de aangesloten belasting af.
2) Druk en houd de power button ( "I/TEST"" op units zonder LCD scherm) op de voorkant van de UPS ingedrukt totdat u een lange “beep” hoort.
3) Laat de knop los gedurende de lange beep. Als de knop los gelaten wordt na de beep, dient stap 2) herhaald te worden.
4) De UPS zal zijn normale zelftest uitvoeren en eindigen op batterij modus met 4 beeps elke 30 seconden.
Dit toont aan dat de UPS correct functioneert, een zelftest kan doorstaan en op de batterij kan functioneren.
5) De UPS kan nu weer op de lijnspanning worden aangesloten.
Als de lijnspanning correct is zal de UPS overschakelen naar de online modus.

De onderstaande video demonstreert hoe de Cold Start op een SUA series Smart-UPS uit te voeren:




Brain Dead:
Als u een SUA of SUM unit heeft, kunt u volgens onderstaande procedure, wanneer mogelijk, actuele fouten resetten en schakelen tussen seriële en USB communicatie.
Het forceert een "reboot" van de interne microprocessor, maar wist geen opgeslagen instellingen.
U kunt de Brain Dead gebruiken voor basis troubleshooting omdat het de logica van de UPS reset.

Voor SU, SUA, SUM, of SURT units:
1) Schakel de UPS uit, verwijder/ontkoppel de voeding en de batterij.
2) Koppel de batterij los en druk een paar maal op de “aan”- knop om o.a. de restspanning te verwijderen.
3) De LED’s kunnen snel even oplichten en er zal een "click" uit de UPS te horen zijn.
4) Sluit de batterij weer aan, sluit de UPS weer aan op de lijnspanning en zet deze weer aan.

Voor SMC, SMT, SMX, en SRT Units:
1) Schakel de UPS uit, verwijder/ontkoppel de voeding en de batterij..
2) Koppel de batterij los en druk een paar maal op de “aan”- knop om o.a. de restspanning te verwijderen.
3) Er zal een "click" uit de UPS te horen zijn.
4) Sluit de batterij weer aan, sluit de UPS weer aan op de lijnspanning en zet deze weer aan.

De onderstaande video demonstreert hoe de Brain Dead Reset op een SMT & SMX series Smart-UPS wordt uitgevoerd:





De onderstaande video demonstreert hoe de Brain Dead Reset op een SUA series Smart-UPS wordt uitgevoerd:




De onderstaande video demonstreert hoe de Brain Dead Reset op een SUA series Smart-UPS wordt uitgevoerd:



Schneider Electric Belgium

En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :