Consulter notre FAQ
Quelle est la dissipation de chaleur (perte de puissance) du filtre passif utilisé pour le variateur de fréquence Altivar 71 ?
La dissipation de chaleur du filtre passif utilisé pour le variateur de fréquence Altivar 71 est 2 % des pertes thermiques. (l'efficacité du filtre passif est de 98 %).
Exemple :
On trouvera ci-dessous un exemple montrant le calcul de l'estimation de la dissipation de chaleur du filtre passif.
Considérant le filtre passif VW3A4621 pour un entraînement de 2,2 KW avec une alimentation principale de 400 V (U), le courant de phase selon le catalogue est de 5 AMP.
La puissance absorbée est Pa = U * I * 1,73 = 400 * 5 * 1,73 = 3460 W
Comme l'efficacité du filtre passif est de 0,98.
La dissipation de chaleur (perte de puissance) = PA * 0,02 = 3460 W * 0,02 = 70 W
Publié pour:Schneider Electric Belgium
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :