Consulter notre FAQ
Is het registreren van de TwidoSuite software verplicht ?
Ja.
TwidoSuite is beschikbaar in DVD-ROM formaat van referentie TWDBTFU10M of beschikbaar voor download op onze website.
Na een proefperiode van 30 dagen wordt de software geblokkeerd en moet deze worden geregistreerd.
De registratie vereist dat u over de rechten op de software beschikt, dit betekent dat u de software moet hebben aangekocht.
De versie die kan worden gedownload van de website van de groep www.se.com/be/nl is een volledige versie voor het testen van het product.
Dit bestand geeft geen permanente licentie om de software te gebruiken zoals aangegeven bij het uitpakken van gedownloade bestanden:
Opmerking:
TwidoSuite kan op verschillende werkstations worden geïnstalleerd en geregistreerd.