Productgroep
Twido
Toepassingsgebied
Modbus TCP/IP communicatie
Oplossing
Het bereik van de parameter "Unit ID" is begrepen tussen 0 en 255.
De standaard parameter is 255.
Een "Unit ID" (niet 255) laat communicatie toe met een extern apparaat via een Modbus-gateway.
Bijgevolg:
- als het doelapparaat een andere Twido-PLC met een geïntegreerde Ethernet-poort is ==> behoud 255
- als het doelapparaat een andere Twido-PLC met een Ethernet Modbus gateway 499TWD01100 is ==> duid het Modbus-adres van de Twido-poort aan waarmee de gateway verbonden is.
Afbeelding:
Opslagzone in de TwidoSuite-software van de "Unit ID" parameter: