{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Wat is het spanningstolerantieniveau bij nominale spanning voor de elektrische toebehoren gebruikt in laagspanningsvermogenschakelaars?

Article available in these languages: Anglais, Finlandais, Français, Suédois

Het spanningstolerantieniveau voor de elektrische toebehoren (voorbeeld: de minimumspanningsspoel (Mn), shuntspoel (Mx)) gebruikt in laagspanningsvermogenschakelaars wordt gedefinieerd volgens de IEC 60947-2-norm.

Het tolerantieniveau gedefinieerd door IEC60947-2 bedraagt 85 % voor de minimale nominale spanning (Un) en 110 % voor de maximale nominale spanning (Un).

Voorbeeld: Voor Un = 230/240 V is het minimale tolerantieniveau (85 % van 230 VAC = 195,5 V, het maximale tolerantieniveau is (110% van 240 VAC) = 264 V.

Schneider Electric Belgium

En savoir plus
Gamme :
Articles utiles
En savoir plus
Gamme :