{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Pour les familles Harmony XB4 et Harmony XB5 existe-t-il des modules LED avec un suppresseur intégré ?

Article available in these languages: Néerlandais

Les modules LED avec un suppresseur intégré (protection contre les surcharges inductives) sont disponibles  pour les tensions de commande 110 ... 240VAC.

Les modules LED ZBVGM*T avec suppresseur intégré remplacent:
- la combinaison ZBVM* (applications 230VAC) + le module suppresseur supplémentaire ZBZVM
- la combinaison ZBVG* (applications 110VAC) + le module suppresseur supplémentaire ZBZVG.
(* = couleur de la LED : 1 = blanche, 3 = verte, 4 = rouge, 5 = orange, 6 = bleue et 8 = jaune)

image.png

ZBVM* + ZBZVM
Ou ZBVGM*T
ZBVG* + ZBZVG

Schneider Electric Belgium

En savoir plus
Gamme :
Produit :
Articles utiles
En savoir plus
Gamme :
Produit :