Les produits d'alimentation y compris les séries NSX et NSXm 2021 avec Micrologic 4.1, NSX avec micrologic 4/7 et Vigi additifs, ne sont pas régis par les normes résidentielles telles que IEC 61009 et 61008, mais plutôt par IEC 60947-2, annexe B.
Oui, ils sont tous conformes à la norme IEC 60755 (c.-à-d. les références à la norme IEC 60757-2).
Consultez le catalogue ComPact NSX & NSXm aux pages B-23, B-14, B-16 et B-18.
Pour NSX avec micrologic 4/7, il n'est pas écrit explicitement, mais il s'agit simplement des exigences de la norme IEC 60947-2.