Consulter notre FAQ
Pourquoi l'EBX510 ne peut-il pas se connecter au réseau Ethernet du port 1 à partir du PC ?
L'administrateur informatique autorisé de l'installation où se trouve l'EBX510 peut vous fournir l'adresse IP fixe correcte de l'EBX510.
+++ +++ +++
Question spécifique : EBX510 Impossible de se connecter au réseau ethernet du port 1 depuis le PC
Référence/Matière : EBX510
Tests/Commentaires : Port Ethernet 1 :192.168.0.60 (configuré par le client) Port Ethernet 2 : 10.25.1.1 (par défaut)
PC client : Inconnu.
Led d'alimentation : orange fixe
Tant que le voyant Power n'est pas vert fixe, il ne sera pas possible de se connecter, il faut attendre qu'il passe au vert
Dans mon cas, je dois changer l'adresse IP de mon PC de 10.214.17.70 à une adresse dans la plage 192.168.0.XX, par ex. 192.168.0.59 :