La protection est garantie tant que le voyant LED prêt clignote une fois par seconde comme dans la vidéo, donc c'est OK. (Cette vidéo n'a pas pu être ajoutée à cette FAQ.)
Je pense que le Micrologic n'a probablement pas d'alimentation externe 24 VCC et la charge à travers le disjoncteur n'est pas si élevée et change. Cela signifie que les micrologic ne disposent pas de suffisamment d'alimentation pour démarrer correctement et qu'elles redémarrent constamment. Je peux suggérer de connecter l'ordinateur portable au port mini-USB sur le Micrologic et de voir si l'affichage démarre correctement.
Dans l'affirmative, la solution consisterait à fournir des alimentations externes 24 VCC aux bornes du disjoncteur ou à installer le module VPS.