Consulter notre FAQ
Quelle est la plage de détection du Heat-tag thermique SMT10020 et du Panel Server PAS400 ?
1. Un seul HeatTag ne peut pas couvrir tout un panneau de commutation composé de plusieurs armoires même sans séparation. Je propose de consulter les possibilités d'installation données dans la fiche d'instruction HeatTag au point 3 du lien ci-dessous. Vous y verrez également où positionner le capteur pour une couverture optimale.
2. Pour une bonne communication sans fil de la passerelle PAS, le document figurant sur le lien ci-dessous s'applique : Pour éviter les perturbations de communication sans fil, la passerelle et les appareils sans fil doivent être montés à une distance maximale de 3 mètres entre eux.
Nous recommandons que tous les appareils sans fil soient dans le même coffret pour une communication efficace. Reportez-vous à la règle 1 des règles de conception génériques.
Vous pouvez consulter la règle n°5 pour éviter les perturbations de communication sans fil. La passerelle et les appareils sans fil doivent être montés sans séparation métallique entre eux.